This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1EVM:关于共模扼流圈和 FPD 链路输入电路

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479403/ds90ub964-q1evm-regarding-common-mode-choke-and-fpd-link-input-circuit

器件型号:DS90UB964-Q1EVM

工具与软件:

你(们)好  

我们有两个关于 EVM 电路的问题。  

1. R78和 C84的目的的 EVM cirucit ,我提取下面. 在数据表中、它询问输入50欧姆端接电阻器、下方红框中指示的电路是否等于50欧姆端接电阻?

2.如果我们想增加共模扼流圈,我们是否需要切断下面蓝色交叉线指示的迹线?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pytsai:

    计算/仿真该 RRC 组合以模拟 连接器50欧姆 匹配 及其电容部分。 此外、该电容器有助于降低 EMI 并满足信号完整性要求。
    然而、这只是基于仿真/计算、并不是客户必须满足的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果我们想增加共模扼流圈,我们是否需要切断下面蓝色交叉线指示的迹线?  

    2.建议将此扼流圈放置在靠近 TI964芯片的位置还是靠近摄像头连接器的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 如果我们想添加共模扼流圈、我们是否需要切断下面蓝色交叉线所示的迹线?  [报价]

    有。

    2. 建议将此扼流圈靠近 TI964芯片还是靠近摄像头连接器?

    连接器的位置。

    [/quote]