This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31-32EVM:安装孔尺寸

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31-32EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481017/sn65lvds31-32evm-mounting-hole-dimensions

器件型号:SN65LVDS31-32EVM

工具与软件:

您好、我可以提供更新的 SN65LVDS31-32EVM 安装孔尺寸(6孔)吗? 此 线程中提供的尺寸 似乎已过时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看安装孔的直径、它仍然是0.16英寸。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我可以在上一主题中更新以下尺寸吗?

    -电路板长度

    -板宽

    -板高度

    -从边缘到每个孔中心的距离(每个孔有2个测量值,因此总共有12个测量值,除非它们与边缘的距离相同)

    -孔径:0.16英寸

    自该螺纹开始、电路板长度和宽度似乎减小了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在看一下电路板的宽度和长度、它们仍然是相同的、6.5 x 2.5。

    电路板厚度为0.0622英寸。

    从边缘到每个孔中心的距离为0.25英寸。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供的信息。 对于从边到孔中心的距离、我的测量值是0.30英寸、是否可以确认此尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是对的、我在测量中也看到了0.3英寸、如下所示。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、David。