This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:USB 3.2 Gen2x1或 Gen2x2 IC?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482436/tusb8042a-usb-3-2-gen2x1-or-gen2x2-ics

器件型号:TUSB8042A

工具与软件:

你(们)好、

是否有任何 TI Gen2x1 (10Gbps)或 Gen2x2 (20Gbps) 4端口集线器 IC?

TUSB8042A 似乎在 Gen1x1处最接近(5Gbps)。

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    抱歉、我们没有这些选项。

    此致、

    Nicholaus