This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:终止问题

Guru**** 2842520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482342/ds91m040-termination-question

部件号:DS91M040

工具与软件:

我有关于  DS91M040TSQ/NOPB 的问题

器件名称中的"T"是否意味着每个差分通道的封装内已经有一个100 Ω 的端接电阻器?

非常感谢、

/ TJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinjie:

    此处的"T"是封装标识符的一部分、并不表示存在集成端接电阻器。 此器件不包含集成式端接电阻器。

    此致、

    插孔