This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83561-SP:以太网 PHY ESD 保护

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83561-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480531/dp83561-sp-ethernet-phy-esd-protection

器件型号:DP83561-SP

工具与软件:

我们将  在航天应用中使用 QML P/N:5962F2021601VXC (德州仪器(TI) DP83561-SP)以太网 PHY、并寻求有关如何保护器件免受 ESD 影响的支持。  我们目前在每个以太网信号对上以双向配置连接了两个 TVS 二极管 Microsemi MS1N8155US。  这些 TVS 二极管每个器件具有4pF 的低电容、但是、它们会导致以太网信号出现问题。  

 

您对如何保护以太网 PHY 设备免受 ESD 影响有什么建议吗?  以太网 PHY 设备的内置保护功能是否足以保持原样?  如果移除保护二极管、以太网将正常工作。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    根据 IEC 61000-4-2标准、MDI 引脚的额定耐受电压高达+/-8kV、无需任何额外的 ESD 保护。 这对于大多数应用而言应该足够了。 您的应用是否需要额外的 ESD 保护?

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:

    感谢您的答复。  需要额外的 ESD 保护,因为我们需要执行 MIL-STD-461 cs118资格测试,高达+/-15kV。   我们是否可以使用任何推荐的航天级保护器件?

    谢谢!

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我想澄清一下您想要确切测试的性能类型。 该测试的目的是查看 PHY 是否在15kV 下损坏或是否正常工作?

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:

    该测试的目的是查看 PHY 是否损坏。  但是、我们确定将 MDI 引脚引出至外部连接器、因此 cs118规定在连接器引脚上使用8kV 接触放电测试方法。   无需15kV 空气放电、PHY 应按原样通过8kV 接触放电测试。

    感谢您的所有帮助、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    很高兴知道 PHY 应该能够通过测试。 如果您有任何其他问题、您始终可以在此处回复、或创建另一个主题。  

    此致!

    Vivaan