This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:CAN Ic 损坏

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481840/tcan1044-q1-can-ic-damage

器件型号:TCAN1044-Q1
主题中讨论的其他器件:ESD2CAN24-Q1

工具与软件:

1.我们的客户之一是在2Wheeler 速度计中使用 CAN IC。Speedometer 从电池获得电源。 客户使用两种类型的电池。 仅 B 型电池出现问题

2、电池有两种类型:

a) A 型电池:一个是高侧切断,即发生故障时 Bat +ve 线被切断,而 Bat-仍然存在

b)类型 B 电池:这是低侧切断,即发生故障时 Bat +ve 仍然存在,而 Bat-切断存在

c)速度表有4针连接器:BAT+、BAT-、CANH、CANL

速度表从 BAT+和 BAT-获得电源

3. Earlire 在提交的客户过去得到可以得到损坏的问题

4.然后它们连接 CANH 和 CANL 的 ESD 二极管。 现在、ESD 开始在现场损坏

5.于是他们增加了 ESD 二极管的功率,所以现在就能追踪现场突发

6. ESD 连接在输出板附近。

7. plz 建议什么可能是问题? PLZ 建议合适的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EZE:

    Plz 建议可能出现什么问题?
    • 速度表的接地参考值似乎丢失、导致接地状态浮动。 即、CAN 收发器的基准变得不明确、从而导致电压尖峰/过度的电位差和可能的 IC 损坏。
    • 使用悬空 GND 时、CANH/CANL 电压会变得不平衡、并将 ESD 置于过大的应力之下、从而导致故障、因为 ESD 二极管设计用于短瞬态而不是过压应力。
    • PCB 迹线可能并未设计为能够处理由增加的 ESD 额定值所处理的较高浪涌电流、从而导致跟踪烧毁。 因此、这表示持续高能量瞬变、而不是典型的 ESD 脉冲。

    [quote userid="298620" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481840/tcan1044-q1-can-ic-damage Plz 建议合适的解决方案
    • 我建议为 B 型电池实现适当的 GND 基准、因为 BAT-可能会在故障情况下切断。 从而防止出现悬空状态。
      • 在 BAT+和 CAN 收发器 GND 之间添加一个100uF 至470uF、50V -的本地高值陶瓷 GND 基准电容器。 您也可以考虑在 BAT-线路和机箱 GND 之间添加二极管来提供放电路径。
    • 使用 TVS 二极管代替标准 ESD 二极管、因为它们不适用于重复的高能瞬态。
      • 我们通常建议将 ESD2CAN24-Q1用于所有 CAN 应用。
    • 添加串联电阻或铁氧体磁珠以限制可烧毁 PCB 轨道的浪涌电流
      • 可以在 TVS 二极管之前的 CAN 和 CANL 上使用10至33欧姆串联电阻。
      • @、可以使用600欧姆的 Δ-Σ 100 MHz 来帮助滤除高频瞬变

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Michael)好

    感谢您的响应。 随附是系统方框图。

    系统中有三个接地:

    a)电池-

    b)速度计数字接地

    c)底盘接地(目前尚未出现、我们正在与最终客户进行检查)

    很少有建议试图纳入这些因素, plz 建议如果他们是好的, plz 建议任何意见:

    a) 100uF (电解)、10uF+100nF (陶瓷)

    1.将电容器连接到 CAN 收发器的 VDD 和 GND 引脚附近。

    2.此处的 GND 引脚是速度表数字接地

    3、电压100uF/10uF/100nF 是超越 VDD 电压的两倍

    4.对于100uF、选择电解电容器而不是 Ceramix、因为100uF 陶瓷电容器会非常昂贵。   

    b) CANH/CANL 的 TVS 二极管:

    1.没有机箱接地的情况。 在本例中、我们将连接 ESD2CAN24-Q1。 在这种情况下、我们将使用速度表 GND。 但会将 TVS 尽可能靠近输出连接器放置。

    2.有机箱接地的情况。 我们将 TVS 连接到机箱接地

    c)我们将增加速度表 GND 的迹线宽度。 因为当 BAT-断开连接时、大瞬态电流会流过小 PCB 迹线、从而导致损坏。

    d)将肖特基二极管从速度表 GND 连接到蓄电池 Bat-。 当存在 Bat-时、二极管被反向偏置并且不执行任何操作。 当 BAT-丢失时、二极管允许一些电流流过、从而防止速度表 GND 完全浮动。

    不确定 BAT-不存在时二极管如何允许电流流动?

    您能否分享一些电路 plz 或应用手册?

    e)在 BAT+和 CAN 收发器 GND 之间添加一个100uF 至470uF、50V 的本地高值陶瓷 GND 基准电容器。  

    不确定如果 Bat-不存在、您能解释一下吗? 另外、由于 Bat+不直接为速度计供电、它通过直流输入介于之间。 能否连接电容器 b/w 直流/直流输出和收发器的 GND?

    F)您还可以考虑在 BAT-线路和机箱 GND 之间添加二极管来提供放电路径。

    1.如果有机箱接地,可以建议二极管的极性吗?

    2.如果机箱接地不可用怎么办

    g)使用 TVS 二极管代替标准 ESD 二极管、因为它们不是针对重复的高能瞬态而设计的。

    我们通常建议将 ESD2CAN24-Q1用于所有 CAN 应用。

    好的

    h)添加串联电阻器或铁氧体磁珠、以限制会烧毁 PCB 引线的浪涌电流

    可以在 TVS 二极管之前的 CAN 和 CANL 上使用10至33欧姆串联电阻。

    @、可以使用600欧姆的 Δ-Σ 100 MHz 来帮助滤除高频瞬变

    将使用串联电阻27 Ω、因为其将会很便宜

    i)有任何其他建议?

    e2e.ti.com/.../scan.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EZE:

    听起来真不错。  

    a) VDD 和 GND 的去耦电容器

    如果预算允许、4.7陶瓷并联可以改善响应  

    b) TVS 二极管(CANH/CANL 保护)

    两种情况(机箱接地存在或缺失)都将得到正确考虑。

    如果没有底盘接地、请将 ESD2CAN24-Q1 TVS 连接到速度表接地。

    如果存在机箱接地、请将 TVS 连接到机箱接地端、确保形成稳定的低阻抗返回路径。

    放置:在瞬变进入 PCB 布线之前、应尽可能靠近连接器将其分流。

    c)增加速度计 GND 迹线宽度

    听起来不错。 如果 可行、还可以使用接地平面而不是布线、以便更好地处理电流和实现 EMI 屏蔽。

    d)从 Speedometer GND 到 BAT-的肖特基二极管

    肖特基二极管连接: 阳极->速度计 GND

    CATHODE -> BAT-  

    当存在 BAT-时、二极管反向偏置(没有电流流动)。

    当 BAT-丢失时、它会传导瞬态电流、从而防止速度表 GND 悬空。

    e) BAT+和 GND 之间的本地高值电容器

    如果 BAT-断开连接、电容器可以暂时保持电荷、从而在短时间内减少突然下降的电压。

    当存在直流/直流时、应将电容器放置在直流/直流输出端(收发器的 Vout 至 GND)而不是 BAT+。

    推荐值:100µF 在大多数情况下是足够的、但是在极端瞬态情况下更高的电压可能会有所帮助。

    f) BAT-和机箱接地之间的二极管

    这在存在机箱接地时非常有用。

    1.如果存在机箱接地

    使用肖特基二极管(低正向电压) 有助于安全地将瞬态电流转移到机箱。

    2.如果没有机箱接地

    由于 BAT-是唯一的基准、因此二极管没有影响。

    确保机箱接地是低阻抗返回路径;否则、可能会引入不必要的噪声。

    (i)其他建议

    1、BAT-上的下拉电阻(可选,稳定性)

    如果 BAT-断开、悬空接地可能导致不稳定行为。

    添加一个100k 下拉电阻器到机箱接地可防止完全悬空。

    2.考虑 CAN 总线的分裂终端(如果尚未使用)

    不使用单个120欧姆端接电阻器、而是在 GND 之间使用两个60欧姆电阻器和一个电容器(~4.7nF)。

    有助于降低辐射并提高信号完整性。 也可以考虑使用 CMC 进行额外的滤波  

    3.接地策略

    如果引入了机箱接地、请确保正确的星形接地以避免接地回路。

    因此、如果连接多个接地、请测量接地电位差。  

    此致、

    Michael。