This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642RUARQ1 /SCL/SDA HPD/CEC to be mux

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483289/ts3dv642-ts3dv642ruarq1-scl-sda-hpd-cec-to-be-mux

器件型号:TS3DV642

工具与软件:

你(们)好

我是否可以使用 SCL/SDA HPD/CEC 作为多路复用器?

q1:我可以使用  SCL/SDA HPD/CEC  、不同的输入 x2 ?和不同的输出 x2

Q2SCL/SDA/HPD/CEC ,我可以知道最大 速度 是        GHz?DN 是3GHz、如何关于  SCL/SDA/HPD/CEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以 在 TS3DV642上使用 SCL_A_B / SDA _A_B 和 HPD_A_B / CEC_A_B 信号路径  作为高速差分信号。  这些路径与器件中的其他信号路径没有不同、但标记不同、以匹配 HDMI 应用中使用的信号

    谢谢

    David