This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:TVS 选择

Guru**** 2917020 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483324/max3232-tvs-selection

器件型号:MAX3232

工具与软件:

你(们)好。  

我想为 MAX3232C 选择 TVS。 我发现接收器的绝对电压为-25V 至25V、驱动器的绝对电压为-13.2V 至13.2V。 我是否应该为它们选择不同的电视? 对于 TVS1、我要选择 SMBJ15CA。 对于 TVS 2、我要选择 SMBJ8.0CA。 音频正常吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX3232可将其输出电压调节到大约 ±5.6V、因此您可以钳制更高的电压。
    RS -232接收器必须能够承受高达 ±25V 的电压、但有效的 RS -232信号仅高达 ±15V

    这些 TVS 值是可以的。