This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:LVCMOS33至 RS422和 RS422至 LVCMOS33转换

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482975/am26lv31e-lvcmos33-to-rs422-and-rs422-to-lvcmos33-conversion

器件型号:AM26LV31E
主题中讨论的其他器件: AM26LV32E

工具与软件:

尊敬的专家:

我想将 LVCMOS33信号转换为 RS422信号或相反。  

如果理解正确的话、 AM26LV31E 芯片可以从 LVCMOS33转换 成 RS422、但找不到可以进行反向转换的芯片。 您能给我提供一个此芯片的器件型号吗?  

此外、最好的办法是使用同一个芯片进行两次转换、以节省 PCB 空间。

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Alessandro