This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:其他问题

Guru**** 2926660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481240/ds250df230-additional-questions

器件型号:DS250DF230

工具与软件:

您好!

 

关于下面的相关问题、请允许我询问一些问题以便我理解。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480049/ds250df230-basic-question-about-dfe-and-pfd/5684192#5684192

 

1) 0x1E 3位 DFE_PD

你教我:

  -对于 ADAPT 模式0和1、这应该是1。

 -对于调整模式2和3、此值应为0。

但是、如果我们设置不同的值、该器件如何工作?

这就是说,

 -如果此位在调整模式0和1时设置为0

 -如果此位在调整模式2和3时设置为1

 

2) 0x1E 0位 PFD_EN_PD

同样的问题、

如果该位设置为0、将会发生什么情况?

再次感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takumi-san:

    1.与 DFE_PD 相关

    如果在调整模式0和1时此位设置为0:我们期望 DFE 将被启用、但不会被自动调整。

    如果在调整模式2和3时此位设置为1:我们希望禁用 DFE

    2.这将影响 CDR 锁定行为。  我们不建议将其设置为0。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    非常感谢您的答复!

    抱歉、 请再问一个问题、如下所示。

     -如果此位在调整模式0和1时设置为0:我们希望启用 DFE ,但不会自动调整。

      我的理解是、DFE 似乎被启用、但不执行任何操作... 是这样吗?

    - 这将影响 CDR 锁定行为。  我们不建议将其设置为0。

      我不太明白、我们什么时候(什么样的情况)应该将该位设置为0?

      我想似乎不需要此位设置...??

    谢谢、此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takumi-san:

    1. DFE 将被启用。  如果 DFE 抽头值设置为0、则不会执行任何操作。  如果它们已设置为非零值(手动或通过在调整模式2/3中开始并切换到0/1)、则 DFE 将对信号产生影响。  除非我们正在研究调整问题、否则我们通常建议对调整模式0和1禁用 DFE、对调整模式2和3启用 DFE。

    2.我们希望您在典型操作过程中不需要设置此位。  仅在调试一些罕见的 CDR 锁定问题时可以使用该模式。  就个人而言、我不支持需要将该位设置为0的问题。  我建议将其保留为1。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    感谢您的大力支持!

    我明白了。

    此致、

    Takumi