This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S017:反向电压

Guru**** 2879740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483124/tpd2s017-reverse-voltage

器件型号:TPD2S017

工具与软件:

我能否帮助您找到此二极管的额定反向电压或反向关断电压(或反向工作最大电压): TPD2S017DBVR

我只能找到11V 的钳位电压。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:  

    此器件的工作电压为5.5V。 这是我们的一款较旧器件、在建议运行条件部分中列出了电压。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、这太快了-谢谢! 我只是在看错了地方。