This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4431:如何在不使用实际电缆的情况下估算电缆长度?

Guru**** 2919680 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482509/thvd4431-how-to-estimate-cable-reach-without-using-actual-cable

器件型号:THVD4431

工具与软件:

您好!

我的客户希望使用 THVD4431通过1.2km 电缆进行 RS -422通信。 是否有办法通过在未实际连接1.2km 电缆的情况下监测 THVD4431发送端的波形、来确定使用1.2km 电缆的 RS -422通信质量是否令人满意?  

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;接收器上的信号受电缆特性的影响、不会有太多信号反射回驱动器。

    该距离受到电缆电阻上的压降的限制。 (请参阅 RS -485常见问题解答的第5节。) 1200m 限值假定采用 AWG 18;您可以使用电阻较低的电缆来改善信号。

    (RS -422仅使用一个端接电阻器、因此接收器上的信号会略优于 RS -485。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K. Hirano:

    克莱门斯是正确的。 您将需要使用电缆进行测试、以验证通信是否正常。 422只需一个端接电阻器、VoD 就会更大、因此成功的机会更好。

    这还取决于客户尝试支持的数据速率以及总线上的节点数量。

    理想情况下、您需要使用具有阻抗控制的高质量电缆来降低总线上的反射。

    -鲍比