This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:汽车 P2P 替代产品

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS84AQ-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482042/sn75lvds83b-automotive-p2p-alternative

器件型号:SN75LVDS83B
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS84AQ-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能否帮助检查我们是否有 SN75LVDS84AQDGGR 的 P2P 替代产品? 汽车等级是首选。  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    同一数据表还提到了适用于汽车温度范围的"SN65LVDS84AQ"器件。 您也可以考虑 SN65LVDS84AQ-Q1。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:  

    感谢您的建议。  

    我知道  SN75LVDS84AQDGGR 和 SN65LVDS84AQ-Q1的区别 吗?  

    此致、

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    数据表中提到 SN75LVDS84ADGGR 和 SN65LVDS84ADGGRQ1支持的温度范围不同。

    此致、
    Ikram