This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:哪些 IEC 62680-1-3功能测试项适用于 TUSB320LAI?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481781/tusb320lai-which-iec-62680-1-3-functional-test-items-are-applicable-to-tusb320lai

器件型号:TUSB320LAI

您好!  

我们的产品使用 TUSB320LAI CC 通道控制器 用于 USB-C 端口控制。 按照 EU 普通充电器指令 我们必须遵守 EN IEC 62680-1-3 .

根据该论坛中的其他讨论 TUSB320LAI 符合的设置 EN IEC 62680-1-3 但从那以后 不支持 PD 通信 你能告诉我什么吗 USB Type-C 功能测试项目(TD 4.1.1–TD 4.13.6) 适用的应用 TUSB320LAITM

e2e.ti.com/.../tusb320-can-tusb320lai-supports-the-eu-new-regulation-en-iec-62680-1-3

此致、

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    由于 E2E 响应的增加会延迟、所以我会尽量在明天结束之前与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    以下条款不适用:

    4.1.3.

    属于4.2.1部分

    4.2.8的一部分

    4.3.1的各部分

    4.4.1的部分

    4.4.5的部分、

    4.4.8的一部分

    4.5.1部分

    4.5.2的组成部分

    4.5.3的部分

    4.5.4的一部分

    4.6.1的组成部分

    4.6.2的组成部分

    4.6.5的一部分

    4.6.6的组成部分

    4.7.1.

    4.7.2.

    4.7.5的组成部分

    4.7.6的部分

    4.9.2的一部分

    4.9.3.

    4.9.4.

    4.9.5.

    4.10.2的一部分

    4.10.3的各部分

    4.10.5.

    4.10.6.

    4.11.1.

    4.12.2的组成部分

    所有4.13x 测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh 

    感谢您提供的信息。  

    当提及 x.x.x.x 的各部分时、是否说明 PD 适用的章节与 TUSB320LAI 不相关?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的当我提到零件 x.x.x 时,测试中提到 PD ,但这是我理解的可选附加测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、感谢您的帮助! 如果我们在测试过程中还有其他问题、我会再次与您联系。

    此致、

    Jeff