This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574A:将 PCF8574APWR 与74HC4051PW 连接

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574A, INA138, ADS7830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479133/pcf8574a-interfacing-pcf8574apwr-with-74hc4051pw

器件型号:PCF8574A
主题中讨论的其他器件: INA138ADS7830

工具与软件:

尊敬的所有人:

我必须将您的 PCF8574APWR 与 74HC4051PW 进行连接。

具体而言:

  • 两个引脚都将以3、3V 的电压供电
  • PCF P7、P6、P5 将激活74hcxx 引脚(S0、S1、S2)的控制引脚
  • 架构已在下面附加

您是否可以验证架构以便我不必在它们之间放置任何组件?

非常感谢!

Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicola:

    PCF8574A 在引脚15上具有 GND 悬空。  

    SDA 也未连接。  

    SDA 和 SCL 好像混在一起了。 我们可以仔细检查引脚2/3/4吗?  

    至于中断引脚(/INT)、如果正在使用、建议将一个 PU 电阻连接到 VCC。  

    PCF8574A 的 VCC 具有多大的电压?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:  

    请不要考虑 I2C 端,而只是一个关于  与  PCF8574A 试验74HC4051PW .

    我将引脚15固定到了 GND、抱歉、它只是一个 Ctrl+c/Ctrl+V 错误(谢谢)。

    关于 INT 引脚,我不会使用它,所以我认为我可以把它保持未连接,对吗?

    关于电源、两个芯片的供电电压均为3、3V。

    你能确认它的一切正常吗?

    我再次发布所有原理图、这样就不会出现错误。

    非常感谢。

    Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicola:

    请允许我在明天中午时分与您联系。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicola:

    关于 INT 引脚、我不打算使用它、所以我认为我可以将其保持为未连接状态、对吗?

    是的、这是可以的。 此输出为开漏输出、所以将其保持悬空是可以的。  

    [报价 userid="557560" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479133/pcf8574a-interfacing-pcf8574apwr-with-74hc4051pw/5678797 #5678797"]

    关于电源、两个芯片的供电电压均为3、3V。

    你能确认它的一切正常吗?

    [报价]

    是的、该实施看上去有利于 PCF8574A。  

    对于74HC4051、我不支持这些器件。 我会将该主题转交给多路复用器团队来查看该器件。  

    VEE 连接为负电源。 我不确定这应该连接到3.3V 电源、但多路复用器团队可以进一步评论。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、感谢您的支持。 我想你是对的,我需要连接 VEE 引脚 接地,因为我的信号是单端的。 让我们等待您的同事的回答。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    只需与您确认 74HC4051PW 的原理图。

    /E、GND 和 VEE 都接地是否正确?  
    此外、似乎所有 I/O 引脚都是悬空的、为什么会出现这种情况?

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、

    感谢您的答复。

    • /E 位于 GND、因为我希望芯片始终处于启用状态
    • 因为 警告我、VEE 就在 GND。

    我将发布整个原理图、以便您可以检查所有事项。

    • 74HC4051PW 将对来自8个 ina138的8个模拟信号进行多路复用、采用单端模式(0-3V3):如果您需要、我还可以共享 ina138的原理图
    • 请您还可以查看 TMUX1308AQPWRQ1侧吗? 对于  PCF8574A 的 P7、P6、P5、 我还想多路复用8个 用于驱动  TMUX1308AQPWRQ1的不同 UART  
    • 您还可以查看 MOSFET p 通道侧吗? 使用 P3开关打开/关闭 I2C ADC

    请告诉我、以便掩盖 BOM。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    感谢您的确认、Tyler 是正确的。 如果您使用 具有单电源的74HC4051PW、则应将负电源引脚接地。  

     74HC4051PW 和 TMUX1308AQPWRQ1的原理图和实现看起来都很好。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  我修改了原理图,以保存一些 BOM。 我保证你是最后一次检查

    请参阅下面的原理图:

    •  由于我看到此器件具有内部缓冲器、因此将74hcxx 替换为 ADS7830。 您能确认吗?
    •  由于我不需要准双向功能、已将 PCF85xx 替换为 TCA9534DWR
    • 所有芯片均采用3V3供电,所有 UART 均采用3V3逻辑

    请告诉我、以便我可以关闭 TT。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    我不支持  ADS7830 部件。 请让我进入正确的团队。

     TCA9534DWR 是 TRX 团队支持的一部分。 我会让 对此发表评论。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    您是否有此方面的更新? 我已将 ADS7830的引脚10上的电容器接地!

    你可以确认所有它的正常. 我再次发布固定原理图。

    谢谢