This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:CC 引脚在 DRP 模式下不会切换

Guru**** 2830465 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482121/tusb321-cc-pins-doesn-t-toggle-in-drp-mode

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件: TUSB320

工具与软件:

您好!

在我们的设计中、我们有一个 DRP 模式的 TUSB320器件。 如果未连接电缆、则根据数据表、CC2引脚将切换。 出于评估目的、我们修改了设计、以使用 TUSB321。 也会选择 DRP 模式、但 CC2引脚将不会切换。 我们仅连接 VBUS、ID 和 CC 引脚、其他引脚为开路。

我不知道 CC 引脚为什么不切换。 您能帮我解决这个问题吗?

谢谢你。

BR

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    能否向我发送一份有关您的实施方案的示意图? VDD 是否已连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    详细信息。

    我有两个问题:第一个 CC 引脚在未连接任何器件时不切换。

    第二个是 CC 引脚将切换、ID 引脚也将切换。 这会导致 VBUS 定期开启和关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    尝试移除 C42、C91和 DC92、查看此问题是否仍然存在。

    是否已连接 VDD?

    我在原理图上没有看到此引脚、它是否已连接?