This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016PWREVM:TS3DV642A0RUAR、TCA9517ADGKR、TS3L501E

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481273/tpd12s016pwrevm-ts3dv642a0ruar-tca9517adgkr-ts3l501e

器件型号:TPD12S016PWREVM
主题中讨论的其他器件:TS3L501E

工具与软件:

以下提到的器件的最大结温(Tjmax)是多少?这些器件中使用的铜线键合符合 AEC 标准?

TPD12S016PWR

TS3DV642A0RUAR

TCA9517ADGKR

TS3L501E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anitha、您好!

    未发布您列出的组件的 Tjmax。 所有这些器件应在-40至85C (它们的 Q1版将高达125C)自然通风工作温度范围内运行。

    您列出的组件不符合 AEC 标准。 符合 Q-100标准的器件将在其 PN 结束时提供 Q1。

    例如、 TCA9517ADGKR 不 符合 AEC 标准、TCA9517DGKRQ1符合 AEC 标准。

    BR、

    Ke Wang