This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP412A:SN75LVCP412A 与 PNS:SN75LVCP412及 SN75LVCP412CD 之间的兼容性

Guru**** 2635585 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP412CD, SN75LVCP412A, SN75LVCP412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483710/sn75lvcp412a-compatibility-between-sn75lvcp412a-with-the-pns-sn75lvcp412-and-sn75lvcp412cd

器件型号:SN75LVCP412A
主题中讨论的其他器件: SN75LVCP412、SN75LVCP412CD

工具与软件:

您好!

您能否确认 PN SN75LVCP412ARTJ 与 SN75LVCP412RTJ 以及 SN75LVCP412CDRTJ 之间是否完全兼容?

https://www.ti.com/compare-products/?id=657&type=GPT&mode=alternate-gpn&partList=SN75LVCP412A,SN75LVCP412,SN75LVCP412CD&sticky=true

根据上面的链接、我只想确保我只需要输入正确的地址、没有预期的问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、说:

    SN75LVCP412和 SN75LVCP412A 是 P2P 兼容、可直接替换。 据我所知、412A 具有增强的 ESD 结构。 请注意、412A 处于最后可采购期限。

    SN75LVCP412CD 几乎可与 P2P 兼容。 此器件支持电缆检测功能并具有额外的 CD 和 PS 引脚。 如果不希望使用电缆检测功能、则这两个引脚都可以直接连接到 GND、412CD 可作为412的直接替代产品。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。