This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:请查看原理图并有疑问。

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483944/pca9306-please-review-the-schematic-and-have-a-question

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: LSF0002

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在他们自己的 PCB 中测试了 PCA9306。 您能否先回顾一下原理图?

(1V8_DOVDD 来自 LDO。)

他们发现、如果将 R7设置为200k Ω、则在 VREF1上检测到3.8V。

如果它们将 R7设置为 NC、则在 VREF1上检测到1.8V。

您能找到出现这种症状的原因吗?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小电流(受 R7限制)流入 VREF2并流出 VREF1。 1.8V 电源必须能够灌入该电流、而典型的 LDO 无法做到这一点。 尝试在 VREF1和 GND 之间添加一个100 kΩ 或更小的电阻器。

    LSF0002更易于使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    Clemen 所描述的现象以及您可能遇到的问题、请参阅 PCA9306 数据表第14页(共38页)的第8.1.7节"LDO 和 PCA9306问题"。  

    LSF0002也是可能的。  

    此致、

    Tyler