This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1029A-Q1:我正在寻找 RS 485 (THVD2410DR)至 LIN 总线转换器(TLIN1029A-Q1)、而无需通过外部子板更改当前原理图。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482002/tlin1029a-q1-i-am-looking-for-rs-485-thvd2410dr-to-lin-bus-converter-tlin1029a-q1-without-changing-in-the-current-schematic-through-external-daughter-board

器件型号:TLIN1029A-Q1
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1105

工具与软件:

我正在寻找 RS 485到 LIN 总线转换器、而无需通过外部子板更改电流原理图。 当前使用 THVD2410DR (RS485至 TTL) IC。 请提供帮助或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandan:

    我认为不能将 RS485器件的 TTL 侧连接到 LIN 收发器的 TTL 侧。 问题是存在一个环路、收发器将在该环路中看到其自己的输出并通过 TTL 信号将其发回。  

    您可能需要将 MCU 设置为位于外部电路板上并充当接收 RS485 TTL 的桥接器、然后让 MCU 通过 LIN 发送、反之亦然。 否则我认为总线最终会卡住、因为 LIN 收发器会看到自己的输出并驱动 RX。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 在这种情况下、您能否建议使用低成本的 MCU 器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要使用 MCU 作为 UART 和 LIN 之间的桥接器? 那么 MSPM0L1105/6可能是一个不错的选择。

    MSPM0L1106数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     通过外部逻辑电路使用单个 RS485进行转换、而无需使用微控制器、是否还有其他方法可以在 LIN 中进行转换。 幻灯片。

    Rgards

    Chandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN 通信格式也不同于 RS485/UART。 下面是 LIN 帧作为参考。

    因此、需要在此处使用 MCU 来处理消息。