This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:HDMI 转 eDP 解决方案

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483053/sn65dsi86-q1-hdmi-to-edp-solution

器件型号:SN65DSI86-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

现在、我尝试找到 HDMI 到 eDP 转换器。

客户需求如下。

  • 客户需求:HDMI 2.0、HDCP2.2、4K 分辨率

 

您可以推荐该器件吗?

如果没有、有没有 HDMI 到 eDP 转换器的解决方案?

 

提前感谢、

此致。  

Albert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albert

    遗憾的是、我们的产品系列中没有 HDMI 到 eDP 解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我明白了。
    感谢您的答复!

    谢谢、此致
    Albert