This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:设计 RS485自动方向控制电路

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1406, TIDA-01090, NA555, THVD1426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483310/thvd1450-design-rs485-auto-direction-control-circuit

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件:NA555THVD1426、THVD1406 TIDA-01090

工具与软件:

您好!

我们需要仅使用两个引脚(TX 和 RX)设计一个 RS485半双工。  n`t 看到了这个使用 IC NA555来控制收发器数据方向的 TI 设计 www.ti.com/.../TIDA-01090、但我们不知道是否有另一种使用该 RS485收发器设计该部分电路的方法。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需使用 THVD1406/THVD1426。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想使用 TIPYCAL RS485收发器(没有集成的自动方向控制)、因为我们的客户需要生产这款产品长达10年以上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则可以在 TIDA-01090中使用该方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们认为这是执行该自动方向控制的其他方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有三种方法:

    • 在 D 上的下降沿一段时间后将 DE 驱动为高电平。 这就是 TIDA-01090的工作方式。
    • 在 D 上的上升沿一段时间后将 DE 驱动为高电平。 这就是 THVD14x6的功能。 通过离散逻辑实现会更困难。
    • 在 D 上的上升沿之后、将 DE 驱动为高电平、直到差分总线电压达到+200mV。 这就是 MAX1348xE 的作用。 使用分立逻辑实现它会困难得多、如果这没有获得专利、我会感到惊讶。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到在一个视频这种方法,但我不知道,如果第一和第三种方法是好或不好:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制 DE 引脚有一些缺点、因为这些器件通常具有不同的启用和禁用时间、因此、如果您需要非常快的数据速率、则可能会由于启用/禁用期间位扩展而导致位错误。 一般而言,我看到直接控制 DE 的客户在以115kbps 运行时遇到问题,但它在9600 bps 运行良好。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些方法与第二种方法类似、但开关阈值的定义不是很明确、因此延时时间有些随机。

    (而且"晶体管"电路缺少施密特触发缓冲器、我看不到晶体管相对于二极管有何改进。)