This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:当 DP83869处于 RGMII 转 SGMII 桥接模式时、我们是否能够获得从 SGMII 恢复的时钟输出?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480227/dp83869hm-can-we-get-clock-output-that-recovered-from-sgmii-when-dp83869-is-in-rgmii-to-sgmii-bridge-mode

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

工具与软件:

您好!

我们在 RGMII 转 SGMII 桥接模式下使用 DP83869HM。
我们希望使用 SyncE 功能在器件之间同步频率。

我知道可以在寄存器0x170中更改 CLK_OUT 引脚设置。 但不能输出 SGMII 端口时钟。

DP83869HM 的输出时钟能否在桥接模式下恢复?
如果是、我应该如何设置寄存器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有记录为 DP83869提供 SGMII 恢复时钟的寄存器设置。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    [报价 userid="58569" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480227/dp83869hm-can-we-get-clock-output-that-recovered-from-sgmii-when-dp83869-is-in-rgmii-to-sgmii-bridge-mode/5683976 #5683976"]

    没有记录为 DP83869提供 SGMII 恢复时钟的寄存器设置。

    [报价]

    我知道文档中没有寄存器。
    我想知道 DP83869是否可以输出 SGMII 恢复时钟。
    这是否意味着 DP83869没有该功能?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 David 是好的,将能够回复你的查询 EOD 星期二最晚.

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确认目前 DP83869中没有这一特性、但将考虑在下一个 DP8386x 器件的开发中添加这一特性。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾此功能不可用。
    我遇到麻烦的原因是、我已经使用 DP83869构建了我的硬件。

    是否有其他方法可以使用 DP83869输出 SGMII 恢复时钟?

    我又收到一个问题。 不写入"SyncE 125/Synced 5 MHz Clock"的设置。
    寄存器0x170中的 CLK_O_DISABLE 是时钟输出设置、但 SyncE 设置在哪里?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以对 reg<0x170>[12:8]= 0x04进行编程、以在器件的 CLK_OUT 引脚上获取25MHz SyncE 时钟。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    [报价 userid="58569" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480227/dp83869hm-can-we-get-clock-output-that-recovered-from-sgmii-when-dp83869-is-in-rgmii-to-sgmii-bridge-mode/5694096 #5699096"]您可以对 reg<0x170>[12:8]= 0x04进行编程以在器件的 clk_out 引脚上获取25MHz SyncE 时钟。


    使用 RGMII 转 SGMII 桥接模式时、如果我设置寄存器<0x170>[12:8]= 0x04、那么输出 SyncE 时钟的时钟是否是?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于寄存器0x170、CLK_OUT 默认与 XI 输入时钟同步。 对于 SyncE 时钟、可以将其配置为与 MDI 通道 A、B、C 或 D 同步

    但在 RGMII 至 SGMII 桥接模式下、DP83869不使用 MDI、因此 CLK_OUT 无法输出 SyncE 时钟。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道 DP83869的 RGMII 至 SGMII 桥接模式不会输出 SyncE 时钟。
    感谢您教授我所有相关的知识。

    谢谢你。