This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:MDI 测试

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483341/dp83tg720r-q1-mdi-testing

器件型号:DP83TG720R-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户有关于 MDI 合规性测试的一些问题、请参阅以下说明:

我们在 HPC 项目中使用 DP83TG720和 DP83TC812。  DP83TG720用于之前的工程中、使用一款名为具有 MSP430 MCU 的 TI LaunchPad 套件的工具、将芯片设置为测试模式以进行合规性测试。

  问题:

  1. 是否有任何新工具可用于 DP83TG720 MDI 合规性测试?
  2. 什么工具可支持 DP83TC812 MDI 合规性测试?
  3. 是否有介绍两个芯片 MDI 测试模式的寄存器配置的文档?

感谢您的支持!
此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果电路板上提供了外部 MDC/MDIO 连接、则 TI LaunchPad 套件可用于读取和写入寄存器。 该工具同样适用于我们的所有以太网 PHY、包括 DP83TC812和 DP83TG720。 要通过寄存器写入启用测试模式、请参阅 SNLA389 SNLA371 表4-1。

    谢谢!

    David