This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG721EVM-MC:RGMII 接口

Guru**** 2548870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482671/dp83tg721evm-mc-rgmii-interface

器件型号:DP83TG721EVM-MC

工具与软件:

你好、主管

请帮我一个忙!

我想再次检查用于板对板连接的接口是否为 RGMII。 如果是、您能告诉我由哪些制造商提供吗? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、华莱士、

    是、板对板连接为 RGMII。 现场应用工程师可以为您提供原理图。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    我将等待收到原理图。 同时、我想进一步了解用于 RGMII 板对板连接的 EMI 和噪声解决方案。 此外、我们使用 AM62x 的 RGMII 接口。

    谢谢

    华莱士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、华莱士、

    介质转换器 EVM 不是针对 EMC 性能设计的。 为了获得最佳 EMC 性能、RGMII 布线应保留在单板上、并埋在 PCB 的内层上。

    谢谢!

    David