This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:ESD 空气放电时显示移位

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481188/ds90ub948-q1-display-shift-when-esd-air-discharge

器件型号:DS90UB948-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户在显示项目中遇到问题、执行10kV 空气放电时显示屏图片会发生变化、启用948模式时、这种现象也是一样、因此可能输出 OLDI 信号受到影响。

客户想知道948中是否有用于处理 ESD 的寄存器、例如、当检测到 oLDI 信号时、可以纠正或丢弃错误、并且可以保留最后一个帧中未干扰的信号。

谢谢!

此致、

Daniel Wang