This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:器件材料

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481791/tpsm64406-materials-for-parts

器件型号:TPSM64406

工具与软件:

我正在寻找以下部件的基础材料、底板和铅涂层:

 

TPSM64406RCHR

LM76003QRNPRQ1

SN74LVC1G04QDCKRQ1

PTPS22996HQDYCRQ1

TPSM63606RDLR

 

对于其中一些器件、我具有以下数据

 

基础材料–Cu

底镀–镍上的 Pd

铅涂层–Matte Sn/Au

 

这在所有这些器件中是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与我们的 PE 小组交谈、并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 有任何相关更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:

    我们使用的基底材料以铜为单位、铅涂层在 器件数据表的"封装选项附录"中进行了详细介绍。 您能否更具体地说明一下承销事宜、而不是完全确定您所要求的内容。

    谢谢!

    Dino Maslic