This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:THVD8000

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483729/thvd8000-thvd8000

器件型号:THVD8000

工具与软件:

您好!

我想知道 THVD8000是否可用于楼宇自动化应用、在该应用中、您可以使用电力线(230V)、而不是使用 Modbus RTU 电缆将多个传感器和恒温器与控制单元连接。

此外、您是否知道这种类型的应用?

谢谢。

Michele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michele:

    您尝试传输的数据的速度有多快? 电源线的最大距离是多少? 您预计拥有多少个节点?

    我还没有听说过一位客户以前做过类似的事情。 我们见过一些客户在 HVAC 系统中采用这种方法、其中电力线电压为24V。 对于230V 电压、您需要使用额外的线路驱动器和变压器来保护器件免受高电压的影响并能够驱动变压器的负载。

    -鲍比