This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1162-Q1:可以在低功耗模式下唤醒

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483735/tcan1162-q1-can-wake-up-in-low-power-mode

器件型号:TCAN1162-Q1

工具与软件:

CAN 处于低功耗睡眠模式时 、INH 引脚将在检测到任何唤醒事件时启用稳压器。 我们的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank:

    是的、您的理解是正确的、只要发生唤醒事件、器件就会进入待机模式、从而使 INH 输出为高电平。

    此致、

    Sean