This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:[TTE]烤箱温度曲线

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478071/tcan1044a-q1-tte-oven-temperature-curve

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

您能否提供 TCAN1044AVDRBRQ1的加热室温度曲线(回流焊曲线)? 谢谢!

此致、

Mingkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    最大265摄氏度、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    你有曲线吗? TTE 需要不止一个值。

    此致、

    Mingkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    请参阅 此应用手册以进一步阐明封装的回流焊曲线、 https://www.ti.com/lit/an/slua271c/slua271c.pdf谢谢。

    此致、

    Michael。