This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH947-Q1:Rosenberger 电缆长度。

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UH947-Q1, DS90UH948-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483290/ds90uh947-q1-rosenberger-cable-length

器件型号:DS90UH947-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UH948-Q1ALP

工具与软件:

你(们)好

如下图所示、主集和监测器使用两种类型的 IC (DS90UH947-Q1 / DS90UH948-Q1)。
随着 Rosenberger 电缆(约5米)变长、显示器的屏幕输出将消失、无法对显示器进行触摸操作。
如果 Rosenberger 电缆短暂连接(1米以内)、它将正常工作。

电缆长度应超过5米、是否有办法使其正常工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于 HSD 连接器、您的电缆线束使用的是哪种原始电缆? 如果您使用的电缆较长、并且出现黑屏、则可能存在 RL 问题。 这是我希望您为我捕获图像的东西。 ALP 界面软件提供一个地图工具。 当1m 和5m 连接到947和948时、是否可以捕获图像? 谢谢。

    亚伦