This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:SN75LVCP600S

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483513/sn75lvcp600s-sn75lvcp600s

器件型号:SN75LVCP600S

工具与软件:

你(们)好

请帮助审查 设计。 我对 U35 (SATA 存储)和 CN14 (SATA 连接器)使用四个 SATA 转接驱动器。

 

我有关于主机 TX 处交流耦合的放置问题、电容器放置在靠近主机的位置、但在 Intel PDG 中、电容器放置在器件侧(绿色电路)

您能告诉我哪一个更好吗?  

吉诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gino:

    我将在美国时间明天结束前查看和分享反馈。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gino:

    您的原理图通常看起来很好、请谨慎设计转接驱动器旁路选项的布局、这是我的唯一反馈。 非常重要的是、高速布线不应包含任何分支、以防止阻抗不连续性。 我建议使用交流耦合电容器叠加0欧姆电阻器以防止分支。

    我建议将交流耦合放置在靠近 RX 布线上600秒的位置、并靠近 TX 布线上的连接器或连接器件。

    此致!

    卢卡斯