This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:链路质量检查

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483152/dp83867ir-link-quality-check

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

大家好!

我对 DP83867的链路质量检查有疑问。

运行链路质量检查后、发现链路质量较差。
可能是什么原因?

DP83867是否是原因?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的应用工程师将为您提供帮助。 希望明天能收到 EOD 的回复。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    链路质量是电缆质量、MDI 布线布局、MDI 上的无源组件网络、环境噪声和链路伙伴的 MDI 网络的函数。 由于可能的原因有很多、我们通常在隔离之前的第一步是检查是否存在任何功能问题。

    在通信过程中是否观察到任何数据包丢失?

    谢谢!

    Evan