This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB662-Q1:用于摄像头聚合的四路 DES 选择

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB962-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484101/ds90ub662-q1-quad-des-selection-for-camera-aggregation

器件型号:DS90UB662-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB962-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

请帮助您为摄像头聚合系统选择正确的设备。  最终客户是 Iveco、他们要求能够按所述连接4个摄像头。

对于数字输入、CDC 应支持以下特性:

- DES 兼容933 SER

-设计支持1MP @ 60fps 或2MP @ 30fps 的所有数字输入。 示例936,954。

-很高兴有, DES 支持更高的分辨率(2或3MP @ 60fps)。 示例960,9722。

- MY24相机使用的格式为 YUV422 10位

由于其 SoC 上 CSI-2接口的数量、Visteon 则受到限制、因此理想情况下、DES 应使用一个4通道 CSI 接口。

有助于 计算每通道 FPD 速率、因此 CSI 聚合数据速率将非常有用。

BR、ROSS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross:

    1MP @ 60fps / 2MP @ 30fps =每个摄像头1.38Gbps。 =>对于这4个摄像头、您可以使用 DS90UB962-Q1 DES。

    3MP @ 60fps =每个摄像头4.7Gbps  => x4摄像头= 18.8Gbps、这无法 与仅具有1个 TX 输出端口的 DES 配合使用。