This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP102Q-Q1:IBIS 模型加载错误

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP104A, DS25CP102Q-Q1, DS25CP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484045/ds25cp102q-q1-ibis-model-loading-error

器件型号:DS25CP102Q-Q1
主题中讨论的其他器件: DS25CP102、DS25CP104A

工具与软件:

尊敬的团队:

 在 ANSYS SIWave 中分配 DS25CP102Q-Q1的 IBIS 模型时、我们面临挑战。 请求您的帮助。

误差如下所示

*全局-消息
[错误]脚本宏错误:文件中的脚本错误(代码80070202):.../ANSYS_LVDS/LVDS_PROTO_v11/lvds_PROTO_v11.siwaveresults/Designer/SIwizard1_schematic.vbs 说明:解析表达式"ds25cp102_OUTP"时、在字符13附近发现错误。 'D n 25cp102_OUTP'在此上下文中不是定义的变量名称。 行(126):"oEditor.ChangeProperty Array ("name:AllTabs")、Array ("name:PassedParameterTab"、Array ("name:PropServers"、_")

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我想知道 Ansys SiWave 在解释此文件时是否使用了错误的 ibis 版本、或者解析文件时是否存在一些问题。  我通过 ibischk 运行该程序 、但未发现任何错误。

    lt5cg0040xwz:~/Downloads $ ./ibischk721_win_64/ibischk721_win_64/ibischk7_64.exe ds25cp102.ibs
    IBISCHK7 V7.2.1
    
    Checking ds25cp102.ibs for IBIS 3.2 Compatibility...
    
    Errors  : 0
    
    File Passed
    

    或者、如果您无法使 ds25cp102 ibis 文件正常工作、我们会为 ds25cp104A 使用 ibis-AMI 模型。  这是一个类似的器件。  如果您对此感兴趣、请告诉我、我可以与您分享。

    谢谢!

    Drew