This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:关于引脚映射

Guru**** 2875450 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483917/ds90c385a-about-pin-mapping

器件型号:DS90C385A

工具与软件:

您好!

我想问一下 LVDS 转换器 IC、DS90C385A 的信号映射。

第6页上的信号映射、
编写了以下说明:
"建议的引脚到信号映射。 客户可以选择不同的定义。"

"选择不同的定义"的含义是什么?

我认为,控制信号(HSYNC,VSYNC,EN,RES)的引脚分配不能更改。 (固定)


您是否有不同引脚分配的具体示例?

此致、
松原弘康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hiroyasu:

    此器件使用 一个时钟和四个数据通道将 TTL/CMOS 输入串行化到 LVDS 线路中。  器件本身将按照"图11"中的格式对数据进行序列化。 28个映射到 LVDS 输出的并行 TTL 数据输入- DS90C385A"

    使用 LVDS 时存在 VESA 和 JIEDA 格式、但 RGB 映射到 LVDS 时存在差异。 您可以在下面的图1和图2的"每个时钟输入应用3个单像素"部分中找到该应用手册。 您会注意到 RGB 位的序列不同、但 HS/VS/DE 相同。 您应该根据 输出显示的要求映射它。

    如何将 RGB 信号映射到 LVDS/OpenLDI (OLDI)显示屏:
    https://www.ti.com/lit/an/snla014a/snla014a.pdf

    此致、
    Ikram