This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF810眼图张开监视器功能

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482939/ds280df810-ds280df810-eye-open-monitor-feature

器件型号:DS280DF810

工具与软件:

你(们)好

客户在其新设计中使用 DS280DF810时有以下几个问题:

1) 1)对于眼图监视器寄存器0x27/0x28、它仅在 CDR 锁定正确时返回测量值? 如果 CDR 未锁定、我们将从此寄存器读回什么内容?

2) 2)客户想知道我们的0x27/0x28寄存器读回值是否为最小值以确保 CDR 可以锁定?

3) 3)客户反馈他们在 QSFP18 100G 光学模块中使用了此器件、发现这两个寄存器比40G QSFP+中的设计要低得多、他们想知道为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    客户是否有可能共享通道寄存器转储?  另外、您能分享客户系统的方框图吗?

    1. 是的、这是正确的。  如果 CDR 未锁定、则您读回的数据无效。
    2. CDR 锁定没有最小值、但为了获得良好的 BER 性能、我们根据经验观察到 HEO/VEO 应>= 0.4UI、200mV。
    3. 它们读数是什么值?  40G QSFP 使用10G 信令、而100G QSFP 使用25G 信令。  由于速度较低、在10G 时观察到的眼睛通常会更亮。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew

    为了获得良好的 BER 性能、我们建议 HEO>0.4UI、VEO>200mV、对吗?

    对于25G QSFP、0x27=0xe 且0x28=0x40

    对于10G QSFP 0x27=0x1E 0x28=0xc0

    为了确保 BER 性能、我们只对 HEO 和 VEO 值有精液要求、但对眼宽和高比没有要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    要获得良好的 BER 性能、您的意思是我们建议 HEO>0.4UI、VEO>200mV 正确?

    是的、这是正确的。

    为确保 BER 性能、我们只对 HEO 和 VEO 值有精液要求、但对眼宽和高比没有要求?  [报价]

    我不理解您的问题、您能解释一下吗?  寄存器0x27、0x28包含 HEO 和 VEO。

    [报价 userid="308778" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482939/ds280df810-ds280df810-eye-open-monitor-feature/5698552 #5698552"]

    对于25G QSFP、0x27=0xe 且0x28=0x40

    对于10G QSFP 0x27=0x1E 0x28=0xc0

    [报价]

    基于这些测量结果、客户正在满足我们建议的最小 HEO/VEO 要求。

    0x27 0x28 嗨 Veo
    0x0E 0x40 0.4375 200
    0x1E 0xc0 0.9375 600

    您能否分享客户系统的方框图?  客户是否可以调整发送到重定时器的信号的 TX FIR 设置、以帮助改善25G 眼图?

    谢谢!

    Drew