This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:从 TUSB211到 TUSB211A 的 Chang

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484054/tusb211a-chang-from-tusb211-to-tusb211a

器件型号:TUSB211A
主题中讨论的其他器件: TUSB211

工具与软件:

大家好!


我能够通过以下 E2E 了解 TUSB211和 TUSB211A 之间的区别:
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1290047/tusb211a-the-difference-of-different-device/4894330 

从 TUSB211更改为 TUSB211A 时、端子和 PKG 是相同的、所以我认为可以替换它们、但还有什么其他需要我注意的地方吗?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    从 TUSB211到 TUSB211A 时、 唯一需要检查的引脚是 EQ 引脚。 建议的电阻器值会在器件之间变化、因此只需确保使用的电阻器仍会选择您要查找的 EQ 设置。 这应该是唯一的物理差异。

    在性能方面、TUSB211A 相比 TUSB211引入了直流升压、针对 ISI 抖动的预均衡功能和更高的整体性能。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan