This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSWDC155EVM:USB 设备驱动程序问题- Windows 11

Guru**** 2657025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9219EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483678/tswdc155evm-usb-device-driver-problem---windows-11

器件型号:TSWDC155EVM
主题中讨论的其他器件:ADS9219EVM

工具与软件:

尊敬的先生/女士:  

我使用的是 TSWDC155C EVM - ADS9219EVM 测试设置。 此设置在 Win10计算机上运行良好、在 Win11计算机上不运行。 USB 设备驱动程序似乎没有正确加载。  

可以在上电时的"Device Manager"中看到以下内容、

在 ADS92XX_EVM_GUI 中执行初始化 USB 后、可以看到以下内容:  

在正常工作的 Win10计算机上、德州仪器(TI) Sparrow 器件如下所列:

 ADS92XXEVM-GUI-installer-v2.1.exe 是否支持在 Win11上运行?

是否需要安装任何额外的设备驱动程序?

此致、  

Panneer Raja Vajravelu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Panneer Raja、  

    感谢您在 E2E 论坛上发帖!

    您是否可以尝试更新 Cypress Boot Loader 驱动程序? 相关说明与 ADS9219EVM 用户指南 中的说明类似、也可以在此 常见问题解答中找到类似的过程。 后面的是一个不同的控制器,前者有点过时,因为用户指南已经发布了一些升级,但两者都有类似的过程。 驱动程序位置应为"C:\Program Files\Texas Instruments\ADS92xx_EVM_GUI\bin\proj_lib\Sparrow\Bootloader"  

    此致、  

    Yolanda