This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD851:51V 击穿电压 TVS 二极管

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484963/esd851-51v-breakdown-voltage-tvs-diode

器件型号:ESD851

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户需要一个51V 击穿电压 TVS 二极管、但我发现我们最多只有37.8V 的器件、您能帮忙仔细检查一下吗? 谢谢。

导通电流的值优于1mA。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我给您发送了一封电子邮件、我们来讨论一下。

    此致、

    Sebastian