This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1EVM:眼图

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1EVM, TSER953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484831/ds90ub960-q1evm-eye-diagram

器件型号:DS90UB960-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: TSER953

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们有 DS90UB960-Q1EVM。 我能够使用模拟 LaunchPad 来运行链路裕量。 随附测试结果。

测试用例:
DESER: TDES960RTDT
SER:TSER953  
电缆长度:5米

结果:

我的查询是

如何将此报告转换为眼图?

2.是否可以进行眼图测试?

在 EVM 套件和 GUI 的帮助下、我们可以运行哪些所有测试用例以验证 PCB 布线和电缆?

4.如何对 测试结果的通过状态和失败状态进行验证和分类?

请帮助我们并分享您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议使用眼图评估 FPD-Link 系统。 相反、建议使用地图工具。 映射工具不会生成眼图、并且与眼图测试不同。 MAP 工具提供了一种定量方法来评估系统正向通道的链路性能。 如果三个 EQ 级别至少具有4个通过 SP 位置、且两个通过 EQ 级别形成相邻的2x4矩形、则认为 MAP 测试通过。 以上共享的映射结果通过。

    推荐使用 MAP 工具来评估器件连接。  这些器件还具有内置自检(BIST)模式、该模式能够高速运行系统、以向解串器发送假随机数据序列。 有关 BIST 的更多信息、请参阅器件数据表。 在此模式下运行时、器件会记录链路上是否出现任何错误。  还可以在正常运行期间读取诊断寄存器、以验证系统在运行时没有错误。