This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:禁用 MSP430而不进行结构移除

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484503/ds90ub949-q1evm-disable-msp430-without-structural-removal

器件型号:DS90UB949-Q1EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 团队成员:  

我们的 Android 系统包括 Android  板+ DS90UB949-Q1EVM + 948 +触摸屏、但不需要 MCU MSP430。

Android  电路板连接到 DS90UB949-Q1EVM 的 J20连接器以进行 I2C  通信。  

但  DS90UB949-Q1EVM 中的 MCU MSP430似乎会影响 I2C 通信。

所以我们 在不删除结构化 IC 的情况下禁用 MSP430&RC。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    在949 EVM 上、DS90UB949器件的 SDA 和 SCL 通过 J23 (靠近 mini-USB 端口)以及该接头下和旁边的0 Ω 电阻器 R141和 R139连接到 MSP430。

    • 可以移除这些电阻器 R141 R139 并取消安装 5-6 7-8 状态 J23接头 断开949与 MSP430的连接。

    如果您需要此方面的进一步支持、请告诉我、或者如果您的问题得到了解答、请随时检查此主题是否已解决!

    此致!

    Miguel