This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:正向通道数据的眼图

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484134/ds90ub954-q1-eye-diagram-of-forward-channel-data

器件型号:DS90UB954-Q1

工具与软件:

您好!

您能给我们分享一下眼图的详细信息 、如解串器的 RIN 和 CMLOUT 引脚中正向通道的眼宽、眼高和抖动、我没有在数据表中找到此数据。 我需要此仿真数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正向通道详细信息可在伙伴串行器数据表 电气特性表中找到 。 CMLOUT 详细信息可在 954数据表的第7.4.10节中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darrah:

    DS90UB954-Q1数据表中未提及 CMLOUTP 和 CMLOUTN 引脚抖动和眼图高度。 您能给我们建议在哪里可以找到这些数据吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也需要954数据表中未提及的反向通道 UI 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CMLOUT 信号将反映伙伴串行器正向通道高度和抖动规格。 伙伴串行器数据表中列出了反向通道 UI。 例如、在953数据表中、请参见表5.3。