This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0024:Lmh0024

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481347/lmh0024-lmh0024

器件型号:LMH0024

工具与软件:

您好!

我将 lmh0024用作电缆均衡器、adn2818用作时钟和数据恢复。 我发现在短电缆处(大约30-50米同轴电缆)、IC 可以正常工作。 当同轴电缆很长(约200米)时、adn2818不会恢复时钟信号。 SDI 数据速率为270Mb/s SMPTE-259M。

当我使用 clc014 + clc016 + clc011时、长电缆没有问题。

lmh0024或 adn2818是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janek:

    我们将很快对此采取后续行动。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janek:

    您使用的电缆类型是什么?

    这可能是 ADN 问题、因为它不会恢复时钟。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 Belden 1694A。 adn2818的 dataout 引脚上有一些数据、但 clkout 引脚上没有任何数据。

    在 lmh0024的 dataout 引脚上存在均衡的信号。 但我不知道这个均衡的信号、这是非题的。 使用200m 电缆时、AEC-+和 AEC-lmh0024引脚之间的正确电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janek:

    LMH0024听起来能够均衡您的信号。 要确认它是否正常运行、您可以测量 CLI 输出端的电压吗?

    这应与 LMH0024接收端的电缆长度相对应。 例如、如果使用200m 电缆、CLI 电压应约为2.27V:

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I 在 CLI 引脚上测量到电压。 3米电缆电压为2.53V、150米电缆电压为2.32V。是否意味着 lmh0024工作正常、adn2818出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janek:

    我认为 lmh0024工作正常。 CLI 测量看起来正确、您在输出端看到均衡信号。

    这似乎 是 ADN2818恢复时钟时出现的问题。 建议联系此器件的制造商、检查他们之前是否出现过这种行为。

    此致!

    Shane