This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:中继器应用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB933-Q1, DS90UB934-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481836/ds90ub913a-q1-repeater-application

器件型号:DS90UB913A-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB934-Q1、DS90UB933-Q1

工具与软件:

大家好!


我有关于 DS90UB913A 和 DS90UB914A 配置的问题。

是否可以按照 DS90UB925数据表在重复配置中使用 DS90UB913A 和 DS90UB914A?

如果可能、我担心 PLL 抖动会增加、但我还应采取其他预防措施吗?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    感谢您的提问。 您是否有所申请应用的方框图? 通常、在复制视频流时、特定的 CSI-2解串器可将视频复制到多个 CSI-2端口。

    请查看下面的 E2E -此处的反馈应该 与您相关。

    (3) DS90UB913A-Q1:ds90ub913和 ds90ub914是否支持中继器应用? -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas-San:


    感谢您的答复。

    方框图如下所示。



    需要使用哪些附加产品来实现与 DS90UB913A 和 DS90UB914A 的级联?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuji、

    我在一些应用中看到这种中继器没有任何问题。 但是、不是2个中继器串联、而是一个中继器。 如果您已经拥有设计、这是您可能需要尝试的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas-San:


    感谢您的答复。

    如果它不能用作中继器、需要使用什么器件才能实现这一点?
    请给我一些建议。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata-San、

    [报价 userid="388934" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481836/ds90ub913a-q1-repeater-application/5694978 #5694978"]

    方框图如下所示。

    [报价]

    可以将这些器件用作中继器、类似于提供的方框图。 但是、为了提高性能、我们推荐搭配使用 DS90UB933-Q1 - DS90UB934-Q1。