This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VAR-3P-CPTS-AM62:通过 SOM 中的 HW-TS-PUSH 正确添加时间戳的事件的最大频率是多少?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484457/var-3p-som-am62-what-is-the-maximum-frequency-for-events-to-be-correctly-timestamped-via-hw-ts-push-in-cpts

器件型号:VAR-3P-AM62-AM62-AM62-AM62-AM62 SOM
主题中讨论的其他器件:AM625

工具与软件:

您好!

硬件时间戳(CPTS 中的 HW-TS-PUSH )是一个极低频率的信号。 对于 AM625而言、这些信号的最大接受频率是多少?

BR

Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain、

    在硬件方面、您可以在 AM62x 数据表的 "时序和开关特性"> CPTS 部分中找到有关所需波形特性的详细信息。

    我不确定您具体需要什么("低频"通常是指出现速度较慢的脉冲、例如1kHz 信号、而"最大频率"通常是指出现速度较快的脉冲、例如1GHz 或1MHz 信号)。 请随时回复、提供有关您要测量的脉搏类型的更多信息。

    此致、

    Nick