This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:端口过驱

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1, PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483102/tca9539-q1-port-over-drive

器件型号:TCA9539-Q1
主题中讨论的其他器件: PCF8574

工具与软件:

如果电流限制为< 20mA、可以过度驱动 TCA9539-Q1 (配置为输入或输出)的端口吗?  电压可能高达35V、但它们的电流受限于与扩展器端口(10k +)串联的大电阻器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值表明您必须将 I/O 钳位电流限制在20 mA 以下。

    当一个电流流入电源时、它可能无法吸收该电流并增加其电压。 检查是否不会发生这种情况、或钳制其电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    请查看 Clemens 的评论。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从绝对最大额定值来看、20mA 钳位电流看起来仅适用于输入端的负电压:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表不是很清晰、但是 IIOK 规格意味着 I/O 引脚具有一个连接到  VCC 的钳位二极管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    我同意克莱门斯的观点。  

    最好在数据表中描述 IIK <+20 mA (对于 VI > VCC)的规格。  

    IIOK 规格意味着钳位到 VCC。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此部分的数据表可能有点混乱、但鉴于输入可以承受5V 的电压、请参阅以下注意事项:  

    我想可以假定 VCC 没有内部钳位二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    我会在周一中午前给您回复。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    抱歉。 我想在我们的产品系列中使用一款不同的 I/O 扩展器。  

    您是对的。 TCA9539-Q1在引脚和 VCC 之间没有钳位二极管。  

    建议工作表表明钳位二极管并不存在。 允许使用输入为5.5V 的 A VCC = 3.6V。 如果已放置钳位二极管、则最大值很可能会设置为 VCC 或 VCC + 0.5V。  

    在类似的 I/O 扩展器 PCF8574中、我们展示了钳位二极管、并且它与数据表中建议的工作条件保持一致:  

    推荐操作:

    此致、

    Tyler