This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:TCAN4550的软件功能

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4551-Q1, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484788/tcan4551-q1-software-capability-with-tcan4550

器件型号:TCAN4551-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550、、 TCAN4550-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

客户为 TCAN4550开发了软件、但现在不需要 LDO、那么我们是否可以在不更改软件的情况下切换到 TCAN4551?

THX

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、寄存器和功能是相同的。  TCAN4551-Q1是 TCAN4550-Q1的简化功能版本、删除了看门狗等一些功能、因此 TCAN4551-Q1中保留了这些寄存器位。  除此之外、器件是相同的内核、具有相同的寄存器堆栈。

    此致、

    Jonathan