This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1047:关于 LVDS 驱动器的问题。

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV047A, SN65LVDS31, DSLVDS1047, DS90LV031A, SN65LVDS047, SN65LVDS3487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484471/dslvds1047-question-about-lvds-drivers

器件型号:DSLVDS1047
主题中讨论的其他器件: DS90LV031ASN65LVDS047、DS90LV047A SN65LVDS3487、SN65LVDS31

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在寻找新产品的 LVDS 4ch 驱动器。

此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?


他们选择了以下器件、并生成了在 TI 网站上提交的比较结果。
DSLVDS1047、DS90LV031A、DS90LV047A、SN65LVDS31、SN65LVDS3487、 SN65LVDS047。
https://www.ti.com/compare-products/ja-jp/?id=546&type=GPT&partList=DS90LV031A,DS90LV047A,DSLVDS1047,SN65LVDS31,SN65LVDS3487,SN65LVDS047&columnList=404,1389,993,994,0,976,995,1130,996,2954,2955,261011,1811,1498,1192,-4</s>993,994 0,976,995,11309962,954,2955261011,18111498119

但他们在这个表上找不到任何主要的区别点。
您是否有任何文档说明了 这些器件之间的不同点?
您还推荐哪种器件? 或者、您是否 有任何新的推荐用于 LVDS 驱动器和收发器的器件?  

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS90器件从 Nation Semiconductor 收购;SN65器件始终由 TI 制造。 DSLVDS1047作为 DS90LV047A 的克隆而创建。

    与31相比、3487具有针对两个驱动器对的单独使能输入。 47线设计具有改进的引脚排列、因此您可能需要使用这些引脚。

    使用最便宜的,或任何一个可用的.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    除了克莱门斯所说的,这些设备都非常相似,在大多数方面都是相同的。 需要注意的事项如下:

     SN65LVDS3487具有与其他不同的引脚排列

    2. SN65LVDS3487 具有适用于驱动器1、2和3、4的多个使能引脚。

    31个器件的 EN 和 EN_n 输入进行 OR 运算、而47个器件进行 AND 运算

    此致、

    插孔