This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1:MIPI CSI2转换器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480062/ds90ub953a-q1-mipi-csi2-converter

器件型号:DS90UB953A-Q1

工具与软件:

大家好!
我想获得建议的 IC 转换器从 MIPI CSI 2到并行/SPI/IO、以连接带有 MCU STM32的 IMX219摄像头模块?
您能否帮助推荐用于 MIPI CSI2和 TI MCU 的桥接器/转换器(如果可以)?
MCU 的目标成本低于10$。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在寻找串行器/解串器解决方案? 您在这里突出显示的 DS90UB953A 是一个可接收 CSI 数据的串行器。 为了输出并行数据、串行器可以与 DS90UB934等并行解串器配对。  

    您能否详细介绍应用中的 MCU 所需的功能和特性? 此处汇总了 TI MCU 产品系列。根据您对该产品组合的哪一部分感兴趣、我会将该主题重新分配给相应的团队以提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    Im 正在寻找一个 IC 来将 MIPI CSI2转换为并行/SPI/ IO 以便直接与 MCU 连接。
    我们不希望使用 串行器  和解串器的拓扑。
    很抱歉、遗漏了相关的 DS90Ux 器件型号。

    关于 MCU、它需要与相连接

    -相机: IMX219模块, MIPI CSI2,最低支持2通道,4通道将会好.

    - TFT -液晶屏: MIPI DSI

    - USB-2:数据传输与 PC 主机

    - SPI/QSPI 闪存  

    - UART

    -传感器的 I2C

    我认为 MCU 还行、但不是 MPU 会让设计更复杂、增加成本。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将该工单重新分配给 MCU 团队、该团队将能够为您提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    孤独地、
    MSP MCU 具有所需的 SPI、UART 和 I2C COMM 以及基本 LCD 模块。 遗憾的是、我们目前还没有任何支持 USB 或 MIPI CSI2的器件。 我建议查看 Sitara MCU

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Diego
    您可以帮助查找用于将 MIPI CSI2转换为 IMX219摄像头模块的并行/SPI 的 IC 吗?
    我找到东芝的某些器件、但我更喜欢先使用 TI 器件。
    请帮助检查并推荐。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    孤独地、
    我将该线程切换到 Sitara 团队。 他们可以更好地为您提供产品目录方面的帮助。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    孤独地、

    请查看我们的 AM62x 器件:  

    https://www.ti.com/product/AM623

    https://www.ti.com/product/AM625

    此致、

    建中